请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 你好、冠军、
我的客户希望通过 SYNC_IN 信号实现来自外部处理器的逐帧硬件触发、以精确控制每帧的启动时间。 硬件触发功能是否可以在 IWR1642中使用? 如果是、是否可以使用此功能来控制5ms 周期帧开始?
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.