This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:是否可以在 IWR1642中使用 SYNC_IN 和硬件触发器?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630900/iwr1642-can-sync_in-and-hardware-trigger-be-used-in-iwr1642

器件型号:IWR1642

你好、冠军、
   我的客户希望通过 SYNC_IN 信号实现来自外部处理器的逐帧硬件触发、以精确控制每帧的启动时间。 硬件触发功能是否可以在 IWR1642中使用? 如果是、是否可以使用此功能来控制5ms 周期帧开始?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、只要"高电平"时间超过芯片时钟周期(40MHz)的两倍、SYNC_IN 引脚就可用于硬件帧触发。

    此致、

    Michelle