This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tdc1000:水流计量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1000-Q1, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630283/tdc1000-water-flow-metering

器件型号:TDC1000-Q1
主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200

     AM 使用40kHz 超声波换能器进行水流 mwtwring 和 AM、接收器路径中存在带通滤波器的电阻电容器的值是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TDC1000

    您好!

       我正在进行流量计量、但我一直坚持使用滤波器设计。我使用40kHz 超声波传感器滤波器的电阻器电容器值是多少、我们如何设计不同频率的传感器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TDC1000-Q1

    您好!

        40kHz 超声波传感器的寄存器配置值以及带通滤波器组件值是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TDC1000-Q1

    我正在使用 tdc1000进行水流计量、并使用40kHz 超声波传感器我使用了1k Ω、5k Ω 和2.2nF 电容器来构建外部带通滤波器我对值有疑问任何人建议我如何设计此滤波器组件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我合并了您的主题帖、因为这些似乎都在问相同的问题。 将来、请仅为每个问题创建一个主题。

    用于计算接收器滤波器组件值的公式可在数据表的第8.3.5"接收器滤波器"部分找到。 如果您当前正在从头开始设计系统、则可以使用任何您喜欢的滤波器拓扑、只要它以 VCOM 为基准即可。

    如果您使用的是 TDC1000-TDC7200EVM、 电路板原理图的用户指南(www.ti.com/.../sniu021a.pdf)中列出了现有组件值。 同样、您可以在适当的位置使用任意滤波器拓扑、但如果您希望使用电路板上的焊盘、最好与现有拓扑相匹配。

    我要附加此拓扑的 TINA 仿真、该拓扑当前设置为2MHz 的中心频率。 您必须修改此模型以获得40kHz 的中心频率、但它允许您在电路板上实施之前测试不同的配置。

    e2e.ti.com/.../2Mhz-Filter.TSC

    有关寄存器配置、请访问 TDC1000技术文档页面、您可以在其中找到应用手册以及针对特定应用设置器件的指南。 下面列出的备注可能与您的情况最相关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、尊敬的 Scott Cummins、
    i)实际上,我使用了通用滤波器设计,将带通滤波器分为低通滤波器和高通滤波器,方法是使用 C=1/2*pi*f*R,中心频率=40kHz,因为我使用40kHz 传感器,但对于该 TX 传感器却没有谐振。我使用数据表中提到的公式设计了滤波器,方法是使用 fc=40kHz,FB=3kHz,RF1 = 1 kΩ±10%且 CF2 = 50pF、这也是换能器未谐振的原因。


    iii)第二个帖子的答案是我没有使用 TDC1000-TDC7200EVM AM 使用 Arduino uno 板代替 MSP 430、而通常是使用 tdc1000和 tdc7200