https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630283/tdc1000-water-flow-metering
器件型号:TDC1000-Q1主题中讨论的其他器件:TDC1000、 TDC7200
海
AM 使用40kHz 超声波换能器进行水流 mwtwring 和 AM、接收器路径中存在带通滤波器的电阻电容器的值是多少
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630283/tdc1000-water-flow-metering
器件型号:TDC1000-Q1海
AM 使用40kHz 超声波换能器进行水流 mwtwring 和 AM、接收器路径中存在带通滤波器的电阻电容器的值是多少
您好!
我合并了您的主题帖、因为这些似乎都在问相同的问题。 将来、请仅为每个问题创建一个主题。
用于计算接收器滤波器组件值的公式可在数据表的第8.3.5"接收器滤波器"部分找到。 如果您当前正在从头开始设计系统、则可以使用任何您喜欢的滤波器拓扑、只要它以 VCOM 为基准即可。
如果您使用的是 TDC1000-TDC7200EVM、 电路板原理图的用户指南(www.ti.com/.../sniu021a.pdf)中列出了现有组件值。 同样、您可以在适当的位置使用任意滤波器拓扑、但如果您希望使用电路板上的焊盘、最好与现有拓扑相匹配。
我要附加此拓扑的 TINA 仿真、该拓扑当前设置为2MHz 的中心频率。 您必须修改此模型以获得40kHz 的中心频率、但它允许您在电路板上实施之前测试不同的配置。
e2e.ti.com/.../2Mhz-Filter.TSC
有关寄存器配置、请访问 TDC1000技术文档页面、您可以在其中找到应用手册以及针对特定应用设置器件的指南。 下面列出的备注可能与您的情况最相关。
此致、
感谢您的回复、尊敬的 Scott Cummins、
i)实际上,我使用了通用滤波器设计,将带通滤波器分为低通滤波器和高通滤波器,方法是使用 C=1/2*pi*f*R,中心频率=40kHz,因为我使用40kHz 传感器,但对于该 TX 传感器却没有谐振。我使用数据表中提到的公式设计了滤波器,方法是使用 fc=40kHz,FB=3kHz,RF1 = 1 kΩ±10%且 CF2 = 50pF、这也是换能器未谐振的原因。
iii)第二个帖子的答案是我没有使用 TDC1000-TDC7200EVM AM 使用 Arduino uno 板代替 MSP 430、而通常是使用 tdc1000和 tdc7200