This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何从命令行配置捕获演示?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629294/awr1642boost-how-to-configure-capture-demo-from-command-line

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

1我想知道我们如何从命令行(Win 7或更高版本)配置 AWR1642来进行捕获演示? 我想尝试一些配置并需要一些自动化。 我不想通过 UART 终端复制并粘贴脚本中的每一行内容。 您能否给出一些示例、说明如何从命令行运行传感器设置(类似于 arprog_cmdline)?

#2是否有办法在不进行下电上电的情况下重置传感器并运行不同的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ewald、

    我们没有任何脚本允许使用单个命令通过命令行进行配置。 现在、唯一的选项是在每次运行配置时将其复制/粘贴到命令行。 尽管没有理由不能创建自己的脚本来实现该过程的自动化。

    对于无需复位的 sensorStop、请参考以下主题: e2e.ti.com/.../2235987

    您需要对代码进行一些细微修改、然后重新构建二进制文件以支持 sensorStop、这应该允许在不进行下电上电/复位的情况下重新配置器件。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要通过 UART 自动发送 CLI 命令、您可以使用 TeraTerm TTL 脚本发送配置。

    以下是 TeraTerm 脚本的一个示例、供您参考。

    ;文件名= userInput.TTL
    超时= 1
    连接'/C=179'
    设置波特115200
    Var = 1
    结果= 0

    文件打开 cmdFile D:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/profiles/profile_2d.cfg 0 1


    而 var = 1
    等待'mwDemo:'
    filereadln cmdFile 行
    sendln 行
    如果 Result = 1、那么
    中断
    字节序
    结束


    文件关闭 cmdFile

    此致、

    Jitendra Gupta