请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
1我想知道我们如何从命令行(Win 7或更高版本)配置 AWR1642来进行捕获演示? 我想尝试一些配置并需要一些自动化。 我不想通过 UART 终端复制并粘贴脚本中的每一行内容。 您能否给出一些示例、说明如何从命令行运行传感器设置(类似于 arprog_cmdline)?
#2是否有办法在不进行下电上电的情况下重置传感器并运行不同的配置?