请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 您好!
我目前正在使用单个开发板。 我们希望使用该传感器在距离机器人1米以内的位置进行接近检测、该机器人可以在平坦的表面上行进。
假设一个房间中有多个机器人在飞毛腿、所有这些机器人都使用同一个雷达。 问题是当传感器处于彼此的视场中时是否会发生卡滞、这对信号有何影响。 你们可能已经测试过这样的情况。
如果存在干扰、那么改善信号质量的一些策略是什么? 我们希望传感器报告尽可能精确的物体位置。
谢谢、
Herman