This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:两个传感器在多大程度上卡在同一个房间内?

Guru**** 2556040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630374/iwr1642boost-to-what-extent-can-two-sensors-jam-each-other-in-the-same-room

器件型号:IWR1642BOOST

您好!  

我目前正在使用单个开发板。 我们希望使用该传感器在距离机器人1米以内的位置进行接近检测、该机器人可以在平坦的表面上行进。   

假设一个房间中有多个机器人在飞毛腿、所有这些机器人都使用同一个雷达。 问题是当传感器处于彼此的视场中时是否会发生卡滞、这对信号有何影响。 你们可能已经测试过这样的情况。

如果存在干扰、那么改善信号质量的一些策略是什么? 我们希望传感器报告尽可能精确的物体位置。  

谢谢、

Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    我想向您介绍有关干扰检测的主题。 让我知道您目前还有哪些其他问题。

    e2e.ti.com/.../602122

    谢谢、
    Akash