This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:TSW1400未捕获任何数据

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629411/awr1443boost-tsw1400-not-capturing-any-data

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

您好!

我观看了  使用 TSW 1400捕获原始数据的培训视频。 我完全按照视频中的说明进行了操作。 但我看不到 tsw1400捕获的任何数据。 在定义转储文件时、我可以看到错误对话框显示"空文件"

此致、

Yunish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunish、

    您是否在 Radar Studio 中执行了"设置 TSW1400"?
    请共享 RadarStudio 的输出日志以查看设置中是否有任何错误。

    谢谢、
    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yunish、

    另外,“设置 TSW1400”看起来也不成功。 如果成功、您应该会看到 ADC 输出数据速率和具有有效值的 ADC 输入目标频率。

    BR、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghunandan、

    这是我的日志文件的外观  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunish、

    如果您按照"RadarStudio_User's _Guide.pdf"中所述的步骤设置 TSW1400EVM、这一点并不清楚。  

    在打开 HSDC Pro 之前、您是否执行了以下步骤

    接下来,请打开“HSDC Pro”,然后执行下面的帧配置步骤。 您需要将帧数设置为100 (不能无限)

    按下"Setup TSW1400"(设置 TSW1400)后,将在 TSW1400上下载固件,您将看到 Interface Type:ADC_firmware (接口类型:ADC_firmware)。 此外、还将设置数据速率和目标频率。  

    然后、当您按下"TDW1400 ARM"和"Trigger Frame"时、您应该会看到 ADC 正在 HSDC Pro 中被捕获。

    所有这些都假设您的 TSW1400EVM 已连接到培训视频和用户指南中提到的 MMWAVE-DEVPACK。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghunandan、

    我按照顺序执行了操作。 我可以在"Output"选项卡下看到一个错误。 我已经安装了 Matlab Runtime。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yunish、
    您已设置“No of Frames : 0”(帧数:0),这表示无限帧。
    要使用 TSW1400EVM 进行捕获、您无法设置无限帧。

    请更改“No of Frames : 4”(帧数:4)并配置设备并重新进行设置。 这将解决该问题。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它起作用了。 谢谢:)