主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM
您好!
我观看了 使用 TSW 1400捕获原始数据的培训视频。 我完全按照视频中的说明进行了操作。 但我看不到 tsw1400捕获的任何数据。 在定义转储文件时、我可以看到错误对话框显示"空文件"
此致、
Yunish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我观看了 使用 TSW 1400捕获原始数据的培训视频。 我完全按照视频中的说明进行了操作。 但我看不到 tsw1400捕获的任何数据。 在定义转储文件时、我可以看到错误对话框显示"空文件"
此致、
Yunish
Yunish、
如果您按照"RadarStudio_User's _Guide.pdf"中所述的步骤设置 TSW1400EVM、这一点并不清楚。
在打开 HSDC Pro 之前、您是否执行了以下步骤
接下来,请打开“HSDC Pro”,然后执行下面的帧配置步骤。 您需要将帧数设置为100 (不能无限)
按下"Setup TSW1400"(设置 TSW1400)后,将在 TSW1400上下载固件,您将看到 Interface Type:ADC_firmware (接口类型:ADC_firmware)。 此外、还将设置数据速率和目标频率。
然后、当您按下"TDW1400 ARM"和"Trigger Frame"时、您应该会看到 ADC 正在 HSDC Pro 中被捕获。
所有这些都假设您的 TSW1400EVM 已连接到培训视频和用户指南中提到的 MMWAVE-DEVPACK。
-Raghu