This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OPT9221:opt9221和 opt8241

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629130/linux-opt9221-opt9221-and-opt8241

器件型号:OPT9221
Thread 中讨论的其他器件:OPT8241

工具/软件:Linux

现在、在我的 AR 眼镜中、我们将使用 TI 的 opt8241和 op9221来获得 ToF 函数。

我们的设计可参考您的 ToF 演示、例如"OPT8241-CDK-EVM"。

在我的系统中、我们通过 FPGA (主机)控制 opt9221和 opt8241。

在我的设计中、我们重新设计了 opt9221和 opt8241、但我们仍将使用"OPT8241-CDK-EVM IB"板。

您能帮我们复习一下这个问题吗?

我的电子邮件是 liujianyuan_cn@163.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您有关 OPT9221和 OPT8241器件的查询。

    设备应用团队将很快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、我们可以帮助查看原理图。

    为了保护您的隐私、请将原理图和应用、范围/精度规格的简要说明发送至:

    ti-3dtof@list.ti.com。

    Larry