请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT9221 Thread 中讨论的其他器件:OPT8241、
工具/软件:Linux
现在、在我的 AR 眼镜中、我们将使用 TI 的 opt8241和 op9221来获得 ToF 函数。
我们的设计可参考您的 ToF 演示、例如"OPT8241-CDK-EVM"。
在我的系统中、我们通过 FPGA (主机)控制 opt9221和 opt8241。
在我的设计中、我们重新设计了 opt9221和 opt8241、但我们仍将使用"OPT8241-CDK-EVM IB"板。
您能帮我们复习一下这个问题吗?
我的电子邮件是 liujianyuan_cn@163.com。