This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:RX/RX 和 RX/TX 的内部芯片隔离

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629352/awr1243-internal-chip-isolation-of-rx-rx-and-rx-tx

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOSTIWR1443

您好、先生、

我们将使用 AWR1243的级联配置测试 MIMO 阵列的可行性。

到目前为止、我们正在分析 IWR1443BOOST 的一些参数、但为了验证我们的可行性、一个基本参数是相邻 RX 之间以及 TX 和 RX 之间的内部耦合、尤其是 IWR1443和 AWR1243。

是否有人通过实验测量了此参数、或者您能否指明我可以在哪里找到该参数?


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询将在下面的帖子中回答
    e2e.ti.com/.../2275431

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Raghunandan、

    但我已经在 这篇文章中读过这个结果,我是说内部串扰,在芯片内部(芯片上),天线路径之前,独立于 xWR1xxx 评估板。

    我无法在数据表或其他 TI 文档中找到此信息。

    谢谢、

    CDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您在芯片内寻找隔离器件、可参考以下主题: e2e.ti.com/.../2275278

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Vivek、
    这篇文章 中、始终讨论 EVM 模块上的 RX/RX 天线绝缘、其中天线隔离占主导地位。

    但是在芯片内部、RX-RX、RX-TX 等的隔离是什么?

    我已阅读您的回复:"TX- RX 隔离通常约为35dB、而 TX-TX 隔离约为~30dB"。
    可以假设 RX-RX 隔离在 TX-TX 隔离订单上?

    储罐很多。

    CDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CDC、
    是的、芯片内的 RX-RX 隔离将为~30dB。 但如前所述、它通常由终端系统上的天线隔离决定。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Vivek。