请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST、 IWR1443
您好、先生、
我们将使用 AWR1243的级联配置测试 MIMO 阵列的可行性。
到目前为止、我们正在分析 IWR1443BOOST 的一些参数、但为了验证我们的可行性、一个基本参数是相邻 RX 之间以及 TX 和 RX 之间的内部耦合、尤其是 IWR1443和 AWR1243。
是否有人通过实验测量了此参数、或者您能否指明我可以在哪里找到该参数?
非常感谢。