请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629181/ddc118-ddc118-configuration
器件型号:DDC118大家好、
我的客户正在使用 DDC118进行光分析、并希望寻求以下方面的建议:
-
我们应该选择连续模式还是非连续模式? 我们的测试仅在用户按下开始测量时收集数据,非连续模式是否更适合我们?
-
在积分器输出中、有积分器 A 和积分器 B 输出。 哪个输出是实际数据? 它们的区别是什么?
-
SPI DCLK 和系统 CLK 频率设置是多少?
我们从原型进行的初始评估将使用以下配置。
-
积分时间= 3ms
-
积分电容= 25pF
-
测量数据收集= 100个样本[50个样本 LED 亮起+ 50个样本 LED 熄灭]
-
CLK_4X =低电平=最大4MHz
-
格式=高电平= 20位
-
低功耗模式
-
串行 DCLK =??? MHz