This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:DDC118配置

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629181/ddc118-ddc118-configuration

器件型号:DDC118

大家好、

我的客户正在使用 DDC118进行光分析、并希望寻求以下方面的建议:

  1. 我们应该选择连续模式还是非连续模式? 我们的测试仅在用户按下开始测量时收集数据,非连续模式是否更适合我们?

  2. 在积分器输出中、有积分器 A 和积分器 B 输出。 哪个输出是实际数据? 它们的区别是什么?

  3. SPI DCLK 和系统 CLK 频率设置是多少?

 

我们从原型进行的初始评估将使用以下配置。

  1. 积分时间= 3ms

  2. 积分电容= 25pF

  3. 测量数据收集= 100个样本[50个样本 LED 亮起+ 50个样本 LED 熄灭]

  4. CLK_4X =低电平=最大4MHz

  5. 格式=高电平= 20位

  6. 低功耗模式

  7. 串行 DCLK =??? MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai Loo、

    我们已收到您有关 DDC118器件配置的查询、并将很快返回给您。

    您能否详细了解该客户? 请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com