工具/软件:Code Composer Studio
您好!
如何 通过 CAN 端口将目标的距离、速度和其他信息发送到 MMWAVE_Demo_Visualizer? 是否有一个项目要执行此操作?
此致、
Amin
[未锁定1/19/18]>LE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
如何 通过 CAN 端口将目标的距离、速度和其他信息发送到 MMWAVE_Demo_Visualizer? 是否有一个项目要执行此操作?
此致、
Amin
[未锁定1/19/18]>LE
尊敬的 Amin:
对于 CAN 配置(PINMUX)、CAN 初始化和 CAN 传输、请参阅 CAN 测试应用程序"C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\drivers\CAN\test"。
请参阅以下步骤,了解如何使用 CAN 发送对象数据:
1) 1)创建一个新的信标"CAN_Semaphore"并在 main()中生成一个新的任务 viz"CANTask()"。
2) CANTask()应该是一个无限循环,它可以在 "CAN_Semaphore"上等待,当有来自其他线程的对象数据时会发出信号。
3)您可以选择在“MmwDemo_mssInitTask()”中初始化 CAN (PINMUX、RAM 初始化、时钟设置)。
4) 4)您可以向 "mwDemo_transmitProcedOutput()"中的"CAN_Semaphore"发出信号、指示"CANTask()" 有可供传输的对象数据。
请告诉我这些详细信息是否足够、或者您需要更多详细信息。
BR、
Raghu