工具/软件:Code Composer Studio
大家好、 有一些问题让我感到困惑:
数据 UARP 中的数据是什么?
2.从数据 UARP 获取的数据格式?
3.不同的演示通过数据 UARP 提供不同的数据,您知道这是什么控制吗? 我可以获取所有数据吗?
谢谢你
6月
[未锁定1/19/18]>LE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、 有一些问题让我感到困惑:
数据 UARP 中的数据是什么?
2.从数据 UARP 获取的数据格式?
3.不同的演示通过数据 UARP 提供不同的数据,您知道这是什么控制吗? 我可以获取所有数据吗?
谢谢你
6月
[未锁定1/19/18]>LE
您好!
我们有多个毫米波器件示例、可在器件上执行数据处理并在 UART 端口上发送最终的后处理数据。 然后、该数据将显示在 PC 上运行的 GUI 上。
例如 、毫米波 SDK EVM 开箱即用演示 使用 毫米波可视化工具 GUI 显示器件通过 UART 数据端口发送的信息。
该数据包括 (除其他外)检测到的物体以及有关这些物体的信息、例如显示 在"距离图"和"多普勒距离图"上的距离和速度
有关毫米波开箱即用演示中所发送数据的更多信息、请查看以下 TT:
不同的演示通过 UART 端口发送不同格式的数据、这是根据器件上运行的代码进行控制的。 您可以对其重新编程以发送您希望接收的数据。 请查看毫米波 SDK 用户指南上的编译步骤、了解在进行此类修改后编译代码的情况。
谢谢、
Vaibhav
您好!
我们创建了一个概述 UART 数据结构的文档。 可以在以下 lik 中找到它。
文档为"mmw Demo Data structure_8_16"
如果您的问题已得到解答、请将相应的回答标记为已验证的答案。
谢谢、
Kevin