This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:数据 UARP 数据混淆

Guru**** 2591020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617514/ccs-iwr1443boost-data-uarp-data-confusion

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、 有一些问题让我感到困惑:
数据 UARP 中的数据是什么?
2.从数据 UARP 获取的数据格式?
3.不同的演示通过数据 UARP 提供不同的数据,您知道这是什么控制吗? 我可以获取所有数据吗?

谢谢你

6月

[未锁定1/19/18]>LE  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有多个毫米波器件示例、可在器件上执行数据处理并在 UART 端口上发送最终的后处理数据。 然后、该数据将显示在 PC 上运行的 GUI 上。

    例如 、毫米波 SDK EVM 开箱即用演示 使用 毫米波可视化工具 GUI 显示器件通过 UART 数据端口发送的信息。

    该数据包括 (除其他外)检测到的物体以及有关这些物体的信息、例如显示 在"距离图"和"多普勒距离图"上的距离和速度

    有关毫米波开箱即用演示中所发送数据的更多信息、请查看以下 TT:  

    不同的演示通过 UART 端口发送不同格式的数据、这是根据器件上运行的代码进行控制的。 您可以对其重新编程以发送您希望接收的数据。 请查看毫米波 SDK 用户指南上的编译步骤、了解在进行此类修改后编译代码的情况。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们创建了一个概述 UART 数据结构的文档。 可以在以下 lik 中找到它。

    毫米波即将发布的文档预览

    文档为"mmw Demo Data structure_8_16"

    如果您的问题已得到解答、请将相应的回答标记为已验证的答案。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、6月、

    希望这些回答有助于解答您的问题。 我将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、请随时打开新主题!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18>[LE]