请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件: AWR1243
尊敬的先生:
从 swrs203.pdf 的第57页(AWR1642数据表)中,我们只知道50欧姆时的输出功率为12dBm,50欧姆时的接收器输入端口为 GSG 模式。
TI AWR1642 IC 中77GHz 时两个发送器端口和四个接收器端口的所有阻抗是否都为50ohm? 请提供这6个端口在70GHz 至85GHz 范围内的散射参数、以实现射频前端设计。