This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:射频前端的阻抗是多少?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619932/awr1642-what-are-the-impedances-of-rf-frond-end

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

尊敬的先生:

从 swrs203.pdf 的第57页(AWR1642数据表)中,我们只知道50欧姆时的输出功率为12dBm,50欧姆时的接收器输入端口为 GSG 模式。   

TI AWR1642 IC 中77GHz 时两个发送器端口和四个接收器端口的所有阻抗是否都为50ohm? 请提供这6个端口在70GHz 至85GHz 范围内的散射参数、以实现射频前端设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们正在为此获取准确的测量值。 阻抗接近50欧姆、但我们很快将得到确切的 S11数字。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12/11/17[LE]>已解锁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关适用于 AWR1243和 AWR1642的 TX 和 RX 端口散射参数、请参阅 e2e.ti.com/.../637734。

    此致、
    Brian