This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AR1443EVM-010:无法使用硬件触发器

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621043/ar1443evm-010-unable-to-use-the-hardware-trigger

主题中讨论的其他器件:AWR1243BOOSTAWR1642BOOSTTSW1400EVM

您好!

我将使用 AR1443EVM-010 (XAR1243芯片)与 AR1XXXEVM-012和 TSW1400配合使用。

我使用的 TI 软件:Radar Studio Ver: AR1: 1.6.1.0和 HSDC Pro v4.50

到目前为止、一切都正常、但现在我一直在尝试使用硬件触发器开始测量。

那么、我要做的是:

关于硬件设置:

所有三个板相互连接。

此外、我还通过30cm 同轴电缆将信号发生器的输出(50 Ω)连接到 AR1XXXEVM-012的引脚 J4.9:(40引脚 SYNC_IN)和 J4.4 (接地)

信号发生器上的 V_pp 设置为3V3。 该函数是频率为1Hz 的平方。

关于我的软件设置:

我在 Radar Studio 中使用 AdvFrameConfig 中的文件夹设置。

HSDC Pro 的设置就像我使用软件触发器一样。  

使用 Softwaretrigger 从 Sensor Config 中启动测量、所有设置都正常工作。 当我尝试使用硬件触发器时,在任何信号边沿之后都没有反应。

我还想在硬件触发模式下使用 mmw_demo.exe。 我的信号也没有反应。  

有什么想法我出错了吗?

 我期待您的想法。

如果您缺少任何信息、请告诉我!

此致

Konstantin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantin、

    您正在使用的 RadarStudio 版本似乎是较旧版本。

    我建议将下载的最新 MMWAVE-SDK 用于演示应用,并移至最新 的 MMWAVE-DFP 。

    此致、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rangu、

    感谢您的回复。
    关于在 Radar Studio 中刷写新固件:使用 DFP_00.06.00.00、我必须在 EVM 上加载以下文件:

    BSS 固件 mmWave_DFP_00.06.00.00\firmware\bss\ar12xx_bss.bin
    FSS 固件 mmWave_DFP_00.06.00.00\firmware\MSS\binary_ram\ar1xxx_mss.bin
    配置文件 MMWAVE_DFP_00.06.00.00\firmware\ar1xxx_config.bin

    DFP_00.07.00.04中的等效文件是什么? 新文件看起来完全不同。

    谢谢、
    Konstantin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konstantin、

    您是否能够找到这些文件?

    可以在以下位置找到这些文件:

    MMWAVE_DFP_00_07_00_04\firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin

    MMWAVE_DFP_00_07_00_04\firmware\masterss\xwr12xx_masterss.bin

    MMWAVE_DFP_00_07_00_04\firmware\masterss\xwr12xx_memswap.bin

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rangu、

    感谢您的回复...本应该在用户指南中对此进行了说明...抱歉。

    我现在使用的是 Radar Studio v1.7.4.0

    在脚本消息方面刷写固件成功、即使速度惊人(不到1秒)

    我现在使用 Rader Studio 中的 SensorConfig 选项卡配置硬件触发器、该选项卡在 v1.7.4.0中是可行的

    尽管如此,硬件触发器似乎还不起作用。

    如果此信息有任何帮助:我的芯片的修订版为 ES1

    编辑:我发现我的 AR1443EVM 010上缺少 R165。。。我将告诉您添加 r165是否可以解决我的问题

    此致、

    Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konstantin、

    您是否向 EVM 的 SYNC_IN 引脚提供了外部脉冲? 此外、您还需要安装 R165以使 SYNC_IN 正常工作。

    脉冲持续时间需要小于或等于帧配置中设置的帧周期。

    此外、请计划迁移到 ES2.0器件以获取最新更新和支持。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!

    >您是否向 EVM 的 SYNC_IN 引脚提供了外部脉冲? 此外、您还需要安装 R165以使 SYNC_IN 正常工作。

    如前所述、我通过30cm 同轴电缆将信号发生器的输出端连接到 AR1XXXEVM-012的引脚 J4.9:(40pin_sync_in)和 J4.4 (接地)。 R165处的间隙现已闭合。
    单靠这一点还没有解决我的问题。


    >脉冲持续时间需要小于或等于帧配置中设置的帧周期。

    因此硬件信号需要比最初配置的周期快...明白了。 是否有任何文档 ahw-触发器-使用-指南?
    无论如何、这并没有解决它。

    我还在 TI 论坛上发现了主题"AWR1243BOOST:硬件触发器"、这个问题非常简单。 该线程中的 Vivec answerd "在选择了硬件触发器的情况下执行帧配置后、您需要单击一次"tigger frame"、器件才能设置所有引脚配置。 之后、您可以设置 TSW1400和 ARM TSW 并提供 SYNC_IN 脉冲。 "
    我也尝试过这种方法、但仍然没有测量。 这甚至是正确的做法吗?

    在测量期间、我也无法测量 SYNC_OUT 引脚上的任何信号。 这是可疑的事情、还是该引脚永远不起作用?


    >另请计划迁移至 ES2.0设备以获取最新更新和支持。
    我会询问我的联系人是否可以为我提供一些新硬件。
    无论如何:HW 触发器函数是否应该与 ES1.0一起工作? 这是否已经过测试和确认?

    您是否有另一个想法、我可能会做错什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantin、

    从 ES2.0开始支持硬件触发功能。

     以下是 ES2.0上硬件触发的步骤。 这些是要在常规设置之外完成的额外设置。

    1. 使用 Lua 命令

    ar1.ChanNAdcConfig_mult 并设置“CasadeMode:0x0001”(Multichip_Master 模式)。

    1.  设置“硬件触发器”。
    2.  明确设置“触发帧”。
    3.  提供 SYNC_IN 脉冲。

     在 DFP 的下一版本中,当用户选择硬件触发器时,将在内部注意“AR1.ChanNAdcConfig_mult”。

    如果您有任何进一步的澄清、请告知我们。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantin、
    这是否解决了您的问题?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Raghu 的帮助。
    当然还有一些新的信息。
    我现在正在等待裸片 ES2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将 TSW1400EVM、毫米波 DEVPACK 和 AWR1642BOOST 连接在一起。 软件触发一直在工作、但我仍然无法获得硬件触发器。

    我还想知道、为什么大家似乎是指 SYNC_IN 信号(看起来不是 TSW1400EVM 上的信号)而不是指 TSW1400EVM 上的 SMA 连接器 EXT_TRG_INPUT?

    第16页的"高速数据转换器专业版 GUI"文档(slwu087d)("3.1.3.3触发操作")参考此输入。 话虽如此、我仍然不幸运地使硬件触发器正常工作(1.8V 脉冲)。

    我所执行的序列:将 Trigger Select 更改为 Hardware trigger、依次单击 Set、Setup TSW1400、TSW1400 ARM 和 TSW1400 ARM、Trigger Frame、 然后激活我的1.8V 方波信号(多脉冲)。

    问题:在 Radar Studio 中将触发选择更改为硬件触发器会如何影响高速数据转换器中数据采集选项中的触发器选项?-根据 slwu087d、硬件触发需要勾选该选项 (或者他们是否不会互相交谈?)-我相信这2个软件在 执行设置 TSW1400时会互相交谈?

    我在这里丢失了什么吗?

    谢谢

    此致

    P.S.
    我还有第二组 TSW1400EVM、毫米波 DEVPACK 和 AWR1642BOOST、并计划(使用 SMA 电缆)将其中一个 SYNC1 (或2、3、4)连接到 EXT_TRG_INPUT、如 slwu087d 中所示