您好!
我将使用 AR1443EVM-010 (XAR1243芯片)与 AR1XXXEVM-012和 TSW1400配合使用。
我使用的 TI 软件:Radar Studio Ver: AR1: 1.6.1.0和 HSDC Pro v4.50
到目前为止、一切都正常、但现在我一直在尝试使用硬件触发器开始测量。
那么、我要做的是:
关于硬件设置:
所有三个板相互连接。
此外、我还通过30cm 同轴电缆将信号发生器的输出(50 Ω)连接到 AR1XXXEVM-012的引脚 J4.9:(40引脚 SYNC_IN)和 J4.4 (接地)
信号发生器上的 V_pp 设置为3V3。 该函数是频率为1Hz 的平方。
关于我的软件设置:
我在 Radar Studio 中使用 AdvFrameConfig 中的文件夹设置。
HSDC Pro 的设置就像我使用软件触发器一样。
使用 Softwaretrigger 从 Sensor Config 中启动测量、所有设置都正常工作。 当我尝试使用硬件触发器时,在任何信号边沿之后都没有反应。
我还想在硬件触发模式下使用 mmw_demo.exe。 我的信号也没有反应。
有什么想法我出错了吗?
我期待您的想法。
如果您缺少任何信息、请告诉我!
此致
Konstantin