器件型号:TDC1000-GASEVM
工具/软件:WEBENCH设计工具
一开始我很抱歉英语不好。
我有一个 tdc1000-gasevm 板和传感器、具有以下特性:
我想制作燃气流量计。我上传了 webench 设计人员在 tdc1000-7200软件中生成的文件。 在下图中、您可以看到我的设置:
tdc1000-7200软件似乎需要49个参数、但生成的文件中的参数数量为46。
我意识到这些参数是 TDC1000-HV_BST_PWR_EN、HV_BST_PWR_EN_PERIOD、FWD2REV_FLOG_DELAY
我手动输入了这些参数:
我将传感器放置在10cm 的距离处:
我通过以下方式放置跳线:
在 csv 文件中、start_TO_stop1列的数字发生了严重变化(不存在流)
e2e.ti.com/.../Results-based-on-start-to-stop1.xlsx
因此、我在 TDC_SELECT 中选择了 START_TO_STOP2。 图表如下。 但是当我用吹风机流过传感器时、图表没有变化
e2e.ti.com/.../Results-based-on-start-to-stop2.xlsx
e2e.ti.com/.../My-configuration.txt
请指导我:
1)系统的正确设置是什么?
2)数据发生巨大变化的原因是什么
3)为什么在线软件不能为燃气流量计生成49个数据
4)在 csv 文件中,声速为1404米/秒 如何将其更改为空气或其他液体中的声速?
5)为什么 start_TO_stop1列编号大于 start_TO_stop2、3中的相应编号、... 色谱柱和 START_TO_STOP1数值发生了严重变化、而 START_TO_STOP2数值没有显著变化(即使吹风机的流量也是如此)
6)我认为最好在 csv 文件中为样本的日期和时间设置一个列。
特别感谢