This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TDC1000-GASEVM:tdc1000-7200-EVM 软件有问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617431/webench-tools-tdc1000-gasevm-problem-with-tdc1000-7200-evm-software

器件型号:TDC1000-GASEVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

一开始我很抱歉英语不好。

我有一个 tdc1000-gasevm 板和传感器、具有以下特性:

我想制作燃气流量计。我上传了 webench 设计人员在 tdc1000-7200软件中生成的文件。 在下图中、您可以看到我的设置:

tdc1000-7200软件似乎需要49个参数、但生成的文件中的参数数量为46。
我意识到这些参数是 TDC1000-HV_BST_PWR_EN、HV_BST_PWR_EN_PERIOD、FWD2REV_FLOG_DELAY
我手动输入了这些参数:

我将传感器放置在10cm 的距离处:

我通过以下方式放置跳线:

在 csv 文件中、start_TO_stop1列的数字发生了严重变化(不存在流)

e2e.ti.com/.../Results-based-on-start-to-stop1.xlsx

因此、我在 TDC_SELECT 中选择了 START_TO_STOP2。 图表如下。 但是当我用吹风机流过传感器时、图表没有变化

e2e.ti.com/.../Results-based-on-start-to-stop2.xlsx

e2e.ti.com/.../RegisterFiles_2D00_TDC1000_5F00_RegFile_5F00_GasFlow_5F00_200kHz_5F00_MorganCeramics_5F00_20141218-_2800_File-generated-by-webench-designer_2900_.txt

e2e.ti.com/.../My-configuration.txt

请指导我:
1)系统的正确设置是什么?
2)数据发生巨大变化的原因是什么
3)为什么在线软件不能为燃气流量计生成49个数据
4)在 csv 文件中,声速为1404米/秒 如何将其更改为空气或其他液体中的声速?
5)为什么 start_TO_stop1列编号大于 start_TO_stop2、3中的相应编号、... 色谱柱和 START_TO_STOP1数值发生了严重变化、而 START_TO_STOP2数值没有显著变化(即使吹风机的流量也是如此)
6)我认为最好在 csv 文件中为样本的日期和时间设置一个列。
特别感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arman:

    感谢您关注 TDC。 我刚刚接管了 TDC 支持。 如果您的项目有任何更新、请告知我们。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    非常感谢您的帖子。
    不、我没有在项目中取得任何进展。
    是否有人知道传感器在200kHz 频率和指定距离(例如10厘米)处的正确设置?
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于10cm 距离和200kHz 频率的正确 GUI 设置是否有任何想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arman:

    我将在第一个帖子中回答您的问题:

    1.您的设置对于此距离测量似乎相当好。 为了尝试一些新的东西、我唯一可能改变的就是增加 TX 脉冲的数量。 您可以在不更改 HV EN 周期的情况下达到14。
    2.在 GUI 中读数似乎不正确。 我建议将测量频率降低至每500ms 左右一次、以允许较慢的 GUI 通信更多时间。
    3.联机配置生成器最初是为较旧版本的 GUI 开发的,该 GUI 不包含这些额外值。 只需将配置文件加载到 GUI 中、忽略警告、然后从 GUI 保存配置。 当您再次加载时、将包含这些额外参数。
    4.您无法更改自动生成的流量测量计算的声速。 您必须在电子表格中自行设置计算。
    5.您的设置仅测量单次停止。 开始到停止1之后的任何内容无效。
    6.测量周期由 GUI 第一个选项卡上的设置决定。 如果您知道第一次测量的开始时间、则可以为后续每次测量添加该周期、以确定所花费的时间。 GUI 将不会自动生成此信息。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您回答我的问题。
    我将应用您在项目1和2中提到的更改、并将结果通知您。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我尝试了不同的"Trigger update freq"和"Num_TX"值。
    触发器更新频率(从100ms 到2.1)和 Num_TX (从7到14)
    我甚至在另一台计算机上尝试过 GUI
    但问题没有解决。
    请帮帮我。