当我尝试使用 AR1443 EVM 运行生命体征训练时、PC GUI 的响应非常缓慢、然后在大约30秒后冻结。 我按照此处的说明(https://training.ti.com/mmwave-vital-signs-lab?cu=1128486 )操作,并使用以下命令:
- AR1443EVM (通过 OOB 演示确认功能)
- mmWave SDK v1.00.05
- mmWave 培训 v1.2.1、Vital Signs GUI v1.00.00
我在具有8GB RAM 的 i5-5300U @2.3GHz 上使用 Windows 7 Pro SP1。
请告诉我是否有任何已知问题会导致这种行为和可能的解决方案。
这是在 MATLAB 控制台窗口中生成的输出:
启动 UI 以进行生命体征演示....
正在打开配置文件 profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg ...
comportnum_str =
COM6.
comportnum_str =
COM7
正在将配置发送到 AR14xx profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg ...
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 40
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 0 50 1 0
guiMonitor 0 0 0 1
VitalSignsCfg 0.3 1.0 512 0.5 0.05 0.05
sensorStart