This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AR1443:Vital Signs GUI 速度慢且无响应

Guru**** 2556770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619398/ar1443-vital-signs-gui-is-slow-and-non-responsive

当我尝试使用 AR1443 EVM 运行生命体征训练时、PC GUI 的响应非常缓慢、然后在大约30秒后冻结。 我按照此处的说明(https://training.ti.com/mmwave-vital-signs-lab?cu=1128486 )操作,并使用以下命令:

  • AR1443EVM (通过 OOB 演示确认功能)
  • mmWave SDK v1.00.05
  • mmWave 培训 v1.2.1、Vital Signs GUI v1.00.00

我在具有8GB RAM 的 i5-5300U @2.3GHz 上使用 Windows 7 Pro SP1。  

请告诉我是否有任何已知问题会导致这种行为和可能的解决方案。

这是在 MATLAB 控制台窗口中生成的输出:

启动 UI 以进行生命体征演示....
正在打开配置文件 profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg ...

comportnum_str =

COM6.


comportnum_str =

COM7

正在将配置发送到 AR14xx profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg ...
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 40
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 0 50 1 0
guiMonitor 0 0 0 1
VitalSignsCfg 0.3 1.0 512 0.5 0.05 0.05
sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您看到 GUI 出现并显示数据、这意味着您已执行正确的步骤。
    如果机器速度慢或运行太多应用程序、则可能会发生这种情况。

    要尝试的几件事是:
    1.将 Windows 省电模式设置为“性能”
    2.减少运行的应用程序数量,以确保有足够的 RAM 空间。
    3.尝试另一台计算机以确保其与 PC 无关。

    希望这会有所帮助。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够尝试任何建议? 它们是否有助于解决您的问题?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="aozer">您好、

    您是否能够尝试任何建议? 它们是否有助于解决您的问题?

    此致、

    Adrian

    [/报价]

    你(们)好、Adrian。 我尝试了前一篇文章中的所有建议、但没有发现任何改进。 我已订购新的 AR1443 EVM 以重试。

    Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    很遗憾听到这个消息。 请告知我们新 EVM 的问题是否仍然存在。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我终于收到了一个新的 AR1443 EVM、生命体征 GUI 仍然出现问题。 按下 START 按钮后、GUI 开始更新图、但几秒钟后、GUI 会冻结。 这似乎是 PC 端的问题、但我不确定要尝试什么。 请提供建议。

    谢谢、
    Ruben
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    您是否在电源选项中将 PC 设置为高性能模式?

    由于两个 EVM 不太可能出现故障、因此几乎可以保证这是 PC 端的问题。


    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已尝试将 PC 设置为高性能模式。 我同意 EVM 可能还不错、因为它与 dev.ti.com 上的毫米波可视化工具非常配合。

    -Ruben
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    您是否尝试在其他 PC 上运行过它? 您的 PC 规格是什么?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是的、我们在另一台类似的笔记本电脑上尝试过此操作、结果相同。 GUI 开始更新、看起来正常、然后会减慢速度并在几秒钟后停止更新。

    以下是我的 PC (Dell Latitude E7450) 规格:

    • Windows 7 Pro、64位
    • i5-5300U 双核 CPU @2.3GHz
    • 8GB RAM
    • Intel HD Graphics 5500
    • 1.6MB 可用图形 RAM (64MB 专用)
    • 100GB 可用硬盘空间

    谢谢、
    Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试运行过任何其他演示? 它们是否也会缓慢运行?

    您的规格应该可以运行演示。 我将与演示的创建者交谈、看看他是否有任何关于可能导致滞后的输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仅运行毫米波可视化工具演示、它工作正常。 我已在浏览器中单独运行它。 请告诉我是否应该在 PC 上专门尝试使用任何演示 GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在脱机解析时关闭此线程。

    此致、

    Adrian