请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 大家好、
过去两周、我一直在使用 IWR1443毫米波 EVM 进行开发。
我编写的软件能够通过串行方式与电路板完美连接、但是、目前我无法使用我的软件或毫米波 可视化工具演示连接到电路板、也无法在器件管理器中显示 UART 和数据的 COM 端口。
我们的一些技术人员在电路板连接到 PC 时使用示波器测试 USB 数据引脚、似乎根本就不会再与 PC 通话。 自我们使用该板以来、该板在与 PC 连接方面一直处于温度状态。 我想知道是否有技术 修复、或者我们是否可以从 TI 获得更换电路板以便继续开发?
提前感谢、
Dexter Banham
PS:我们尝试过不同的机器、电缆、电源等、似乎没有什么帮助。
[未锁定1/19/18]>LE