This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:串行连接问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618622/iwr1443-connection-issues-over-serial

器件型号:IWR1443

大家好、  

过去两周、我一直在使用 IWR1443毫米波 EVM 进行开发。

我编写的软件能够通过串行方式与电路板完美连接、但是、目前我无法使用我的软件或毫米波 可视化工具演示连接到电路板、也无法在器件管理器中显示 UART 和数据的 COM 端口。

我们的一些技术人员在电路板连接到 PC 时使用示波器测试 USB 数据引脚、似乎根本就不会再与 PC 通话。 自我们使用该板以来、该板在与 PC 连接方面一直处于温度状态。 我想知道是否有技术 修复、或者我们是否可以从 TI 获得更换电路板以便继续开发?  

提前感谢、  

Dexter Banham

PS:我们尝试过不同的机器、电缆、电源等、似乎没有什么帮助。  

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Banham、

    很遗憾听到您在使用电路板时遇到的问题。 我们从未见过这种情况。

    您是否能够探测器件输出的 UART 引脚。 我想知道 UART 到 USB 转换器件是否是这里的问题。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    xds110是否显示在您的设备管理器中(有任何名称)?

    是否可能需要通过 emupack 更新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有两位电气工程师用示波器探测电路板、他们确实看到 USB 上的数据引脚和接地端意外地下降了.7V、我不是电气工程师、因此我推迟了他们在这方面的专业知识。 他们告诉我、他们在电路板或原理图上看不到 UART 转 USB 转换器、它是否内置到芯片中? 此时、问题诊断变得比电路板本身更昂贵、这并不理想。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它们不是、我已经在之前为电路板工作的两台机器上进行了测试、并且在我们设置用于再次测试电路板的另一台机器上进行了测试、但它们都不工作、所有软件和 SDK 都是最新的、我确信这是一个硬件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dexter、

    很遗憾听到您遇到的问题。 UART 转 USB 通过板载 TM4C1294芯片完成。 今天或明天我将花一些时间去实验室、以探测电路板、看看我是否在工作电路板上遇到同样的0.7V 压降。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dexter、

    因此、很抱歉出现明显的延迟。 我探测了 USB 数据引脚、没有看到任何意外的压降。 您是否曾尝试过使用 Tera Term 来发送任何串行数据? 插入设备后、COM 端口是否显示在设备管理器中?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dexter、

    由于不活动、此主题将关闭。 如果您有其他问题、请创建新主题。