请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400SPO2EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4400、
我想设置一个与评估模块通信的应用、但我找不到相关文档。 我找到了 AFE4400的 SPI 通信信息、但没有找到评估模块本身-是否有人可以向正确的方向指出我?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想设置一个与评估模块通信的应用、但我找不到相关文档。 我找到了 AFE4400的 SPI 通信信息、但没有找到评估模块本身-是否有人可以向正确的方向指出我?
您好!
下面是一些详细信息、
SPI 时钟为16MHz、
SCLK 的空闲状态为低电平、
数据在上升沿被采样、在下降沿被改变。
BTW、如果您仍在使用板载 MSP430控制器与 AFE4400进行通信、则无需担心 SPI 接口。 MSP430被编程为处理 SPI 接口、您只需按照 Praveen 建议的文档中提到的协议通过 UART 提供相应的命令。 您的定制应用应该能够通过 UART 向 MSP430提供这些命令。
此致、
Prabin