This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:SPI 通信文档

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, AFE4400SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621805/afe4400spo2evm-documentation-for-spi-communication

器件型号:AFE4400SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4400

我想设置一个与评估模块通信的应用、但我找不到相关文档。 我找到了 AFE4400的 SPI 通信信息、但没有找到评估模块本身-是否有人可以向正确的方向指出我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    消息通信协议文档详细介绍了 AFE4400SPO2EVM 的通信格式。

    您可以在 C:\AFE4400EVMFWSRC-v1.4\AFE4400EVM_FW_SRC_v1.4_Release 下找到该文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    该文档未指定 SPI 通信详细信息-您能详细说明数据速率等吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一些详细信息、
    SPI 时钟为16MHz、
    SCLK 的空闲状态为低电平、
    数据在上升沿被采样、在下降沿被改变。

    BTW、如果您仍在使用板载 MSP430控制器与 AFE4400进行通信、则无需担心 SPI 接口。 MSP430被编程为处理 SPI 接口、您只需按照 Praveen 建议的文档中提到的协议通过 UART 提供相应的命令。 您的定制应用应该能够通过 UART 向 MSP430提供这些命令。

    此致、
    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为后续行动、在使用 EVM 时是否有建议的波特率? 我想收集从串行端口读取的电压值、并像 GUI 那样显示交互图。 我发现、将串行端口超时设置为非常低的数字并不能提供所请求的所有数据样本、因此串行数据似乎没有连续到达。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的波特率为230400。 当我在串行线路上读取数据时、我似乎在1秒内收到大约2200字节、这会转换为100个样本。 数据采样率为500SPS、因此很显然、我的数据采集速率也不是最佳的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    即使在连续模式下、EVM 也会以采样频率(即 PRF)定义的速率提供数据。 因此、您的超时将取决于您的采样频率。
    EVM 将以230400的波特率传输数据、这种传输之间的间隔将由 PRF 定义。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    230400似乎效果最好、谢谢。