请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 我们正在使用 p/n HDC1080来设计项目。 EVM 和数据表中的基准建议使用电源电压=3.3V (或3V)
如果我们要使用电源电压= 5V, 它是否有任何问题? 请提供建议。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.