This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:5V 电源电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617086/hdc1080-supply-voltage-with-5v

器件型号:HDC1080

我们正在使用 p/n HDC1080来设计项目。  EVM 和数据表中的基准建议使用电源电压=3.3V (或3V)

如果我们要使用电源电压= 5V, 它是否有任何问题? 请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表中所示、电源电压范围为2.7V 至5.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件的3V 规格在5.0V 时是否会保持不变?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表中所述、如果规格为典型值、它们可能会根据工作电压而变化。如果它们列为最大值或最小值、则它们在整个电源范围内保持不变。