This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:辅助信息与放大器;布拉格模式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243BOOST, AWR1642, IWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620896/awr1443-complementary-informations-bragg-patterns

器件型号:AWR1443
主题中讨论的其他器件: AWR1243BOOSTAWR1642IWR1443AWR1243

您好!

 对于个人项目、我正在考虑使用 AWR1443 (或其他 AWR、如果它们可以满足我的需求)。

我的目标是在距离雷达5~20m 处检测布拉格图案。

提醒一下、Bragg 模式遵循了 Bragg 的衍射低 AS  

Theta_n = ASIN (n * Lambda / 2 * Surface 周期)

由于我的表面周期性为 L = 0.5 cm、因此毫米波雷达应该能够检测到它。

它真的能够吗?

在侧注中、我可以找到雷达的水平 FOV、但有关垂直 FOV 的信息缺失、有人能告诉我在哪里找到垂直 FOV 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

     我正在尝试更好地了解您的项目。 以下是您尝试执行的操作的准确表示:

    1) 有一个物体、它由平行表面组成、并由距离 d (~0.5cm)隔开

    2)在该物体上产生毫米波信号 ( 以 θ 为角)、并注意反射信号的强度。  

    3)改变 θ 并绘制反射信号的强度与 θ 的函数关系

    估算 d 值的目标是什么?如果是这样、您要查看的精度是多少?

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它几乎就是这样。


    我尝试让机器人在黑暗的房间内导航并捕获具有特定布拉格模式的金属电缆(将存在不具有其他布拉格模式的布拉格模式的其他电缆)、雷达将用于检测潜在电缆、并为潜在电缆提供方向和距离。

    近距离后,我将用相机+频闪镜结束。

    如果在实际距离+/-10%以内、距离精度就足够好了(如果不能、我将添加其他传感器来提高精度)。


    这是可行的吗?

    (雷达的垂直 FOV 也是如此吗?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    定位金属/电缆等物体是已知可正常工作的毫米波雷达应用。
    此外、您的要求是区分由不同类型金属制成的电缆。 这是什么
    我们没有尝试过、但值得作为新应用进行调查。 我在下面的一些评论:

    1) 1)如果创建布板模式需要更改攻击角度、则需要传感器四处移动。
    这在您的情况下是可行的吗?

    2)我们感兴趣的反射射线也可能出现在其他位置(如附图中的 B)。 这与传输毫米波信号的传感器(A)的位置不同)这需要两个传感器并同步它们。

    3) 3)我们的芯片可以在77GHz 至81GHz 范围内传输毫米波。 可以从的频率响应推断"d"
    金属(当我们扫描频率时)。 这种方法是否合理?

    针对您关于垂直 FOV 的问题:它大约为20度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)传感器将安装在机器人上、但我认为您不是在谈论这一点。 您是否意味着让传感器在机器人上的移动设备上振荡?

    2)通过将电路板天线连接到外部设备并为其提供攻击角度,一个雷达不可能实现这一点吗?

    如果不可能、那么解决方案是将雷达仅用作发射器、而将其用作具有要确定的基线(距离 Tx Rx)的发射角、以及将雷达用作接收器?

    3)到反射器的距离不是雷达的标准输出吗? 据我了解、获得与响应频率的距离并不复杂。

    4) 4)您能否向我介绍使用传感器检测金属电缆的其他方法、我可能希望找到一种过于复杂的解决方案。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我的理解是、我们需要改变攻击角度来确定"金属类型"。  对吗? 。  现在、根据机器人到电缆的距离、改变攻击角度可能需要改变传感器位置(请参阅随附的图、其中要将攻击角度从 theta1更改为 theta2、传感器必须从位置 A1移动到 A2。 这取决于确定金属类型所需的攻击角度的变化。 我看到的另一个实际问题是、电缆的方向未知、因此在恒定范围内无法识别攻击角度。 这是个问题。

    3)是的、估算到反射器的距离是雷达的标准操作、不应成为问题。  [当 我谈到"推断"d"时、我指的是估算表面周期[L in your original mail]。  很抱歉造成混淆。 我想知道改变发射信号的频率是否是识别金属类型的替代方法、而不是不同的攻击角度。  

    4) TI 已对电缆检测进行了一些实验(例如、您可以在以下 白皮书中看到"物体检测和避障"一节。 )。 但是、我们尚未研究如何识别金属类型 (基于钢锯齿图案或其他技术)。 如果您计划进行此类研究、 我们会对结果感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)

    我不会仅检查 Bragg 图案中的金属类型、以移除不是目标电缆的电缆。 (所有电缆都具有相同的成分、但其编织会有所不同)。
    如果重要的是、将所有电缆设置为水平在各种高度(因此、我的垂直 FOV 问题是、我可能会旋转雷达以使垂直 FOV 成为水平 FOV、因为 H_FOV 不太重要或使用两个雷达生成一种交叉"图像") 机器人将从地面开始、从雷达到电缆的角度未知、但使用一些具有射弹的几何形状和电缆持续地使实际角度的机器人电缆从远处获取将是微不足道的。

    4)非常有趣、感谢您提供该链接。 请注意、我将使用1243 +开发板、这张纸对那些人来说不是"真实"(我不介意进行数学运算、实际上我希望这样做)。

    5)(这可能是太多问题:但在投入大量的个人资源之前、我想确保)
    是否有任何 API/SDK 以"帧"或其他格式获取输出? (我将专门处理 GPU 加速)?
    如果我还记得我看到了一个 API/SDK 链接、但我无法再找到它、您能提供一个链接吗? (用于1243和/或1243开发板)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载 MMWAVE-SDK 、其中包括演示代码和 SDK 文档、供您参考。

    如果您需要任何其他信息、请告知我们。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我阅读了有关电缆检测的白皮书、电缆和电力线的数学原理是否可用?

    由于我将使用高张力电缆、此部件确实引起了我的兴趣、但无法找到相关的数学方法。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用的天线配置或算法 取决于要检测的电缆类型和周围环境的杂波水平。

    影响的第一个因素是天线极化。 对于电力线类型的电缆、厚度大于射频频率的波长、检测对天线极化不敏感。 对于薄至30米的细导线、只有当天线的极化与导线平行时、才能检测到。

    影响的第二个因素是要检测的电缆周围的杂波水平。 对于悬挂在空气中但周围没有杂波的电力线、 平均加 FFT 和 RX 数字波束形成就足够了。  当在非常杂乱的环境中使用粗线时、翻转电路板以更改天线极化、并检查在翻转后是否通过窄视场抑制杂波。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但由于我的雷达知识不够丰富、无法理解您的帖子中的整个过程、是否有任何测试代码/深入理论/文档可用于电缆检测?

    使用这些数据(我拥有 AWR1243BOOST 和 MMWAVE-DevPack)可以更轻松地构建测试设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    以下应用手册可能有助于快速检测毫米波器件尝试使用的各种导线/电缆。

    通过毫米波传感器实现无人机安全性和生产力

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前阅读过该文档、但它没有解释设置、也没有解释用于处理 IWR 输出的数学/算法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

     毫米波培训系列介绍了 FMCW 检测的基础知识。

    此外、还有多本书和多种 Web 资源可助您一臂之力。

    电缆检测基于 FMCW 理论。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您的回答、我了解到电缆检测只是一项测试、用于查看电缆是否可见、而不是将检测分类为电缆。

    因此、我的最后一个问题是:
    要在3m 至20m 的距离内检测直径为1cm 至5cm 的电缆、哪种雷达最适合?

    我可以使用 AWR1243BOOST 和毫米波 DevPack、但如果您的任何其他产品更符合我的需求、则可以获得这些产品。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    很抱歉耽误你的时间。 需要注意的是、AWR1243与 AWR1443和 AWR1642是同一雷达前端、无需任何后处理(HWA 用于1443、DSP 用于1642)。 我建议 AWR/IWR1443器件可满足您的需求。

    我还建议查看新的毫米波传感估算器、以便适当微调您的线性调频脉冲参数(链接: dev.ti.com/.../)

    如果您有任何其他问题、请告知我们、否则我们将在几天内完成此主题。 您可以随意发布一个您认为合适的新工具!

    谢谢、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快就会收到 AWR1443 (邮件以垃圾邮件结尾、很抱歉回复很晚)。

    我当前尝试使用 DEV-Pack 获取 AWR1243BOOST 的原始输出、没有 TSW1400、是否无法从 RADAR Studio 获取输出?

    是否可以在没有 TWS1400的情况下捕获 AWR1443? (此板完全超出了我的预算)

    我只需获取基本输出而无需进行数学运算、以便创建我的用例和测试设置。

    此致、