This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关检测精度的问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615795/awr1642-questions-about-the-detection-accuracy

器件型号:AWR1642

大家好、

我们现在已使用毫米波雷达几周、将其安装在我们的开发车辆的前面。 尽管我们已经能够确定雷达的基本操作,但我们仍然对检测过程有疑问,因为我们得到的输出经常不一致。下面还附上了配置的详细信息:

%(%
频率百分比:77
%平台:xWR16xx
%场景分类器:最佳范围
%方位角分辨率(度):15
%距离分辨率(m):0.244
%最大不模糊距离(m):50
%最大径向速度(m/s):1.
%径向速度分辨率(m/s):0.13
%帧持续时间(msec):50
%(%
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 2 5.30 52.68 0 15 1 256 6250 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 16 0 50 1 0
guiMonitor 1 0 0 0 0 0
cfarCfg 0 8 4 0 5120
cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120
peakGrouping 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming 1 0.5
sensorStart

 根据几种情况,我有以下问题:

在测试自适应巡航控制时、大多数时候、我们开始检测前方约35-40米处的车辆(最大不模糊距离为50米)。 尽管在车辆之后的一条直线行驶、但我们看到检测有时会在中间丢失并再次获得。 在某些情况下、我们发现即使在10m 左右的近距离内也会丢失检测。 此外、很多时候根本没有检测到车辆。 这种不统一的产出有何理由?

读取一些数据后、我们发现最大多普勒速度为30 kmph (约18 mph)。 现在、当我们尝试转向静止的车辆时、我们遇到了重大问题。 这种最大多普勒速度是否会导致导致我们无法检测的问题? 因为我们还经历了在较低速度(约15英里/小时)下快速稳定地检测物体、并且在进入其他静止车辆的情况下、在稍高的速度(约25英里/小时)下检测到较差的物体。

我们的观察结果之一是、当车辆在桥下移动时、我们会得到许多检测点。 这是否是雷达的一个缺点? 如果是,您是否建议采取一些补救措施? 还有其它影响雷达输出的因素吗?  

4.有时我们还发现,当我们在周围有许多物体的区域(穿过十字路口、穿过建筑物等)移动时,我们会得到许多嘈杂的检测点。 可以采取哪些措施来消除这种情况?

目前为止、我们知道的唯一在雷达上设置配置参数的方法是使用可视化工具。 我们还使用估算器计算了一些值、并更改了 profilecfg、线性调频脉冲 cfg 等参数 、从而帮助我们改进输出。 但是,我们是否可以通过任何其他方法来设置/更改参数? 例如、我们在可视化工具上只允许最大距离50米、我们可以使用最大距离80米的雷达、这对于 ACC 非常有用。 在您自己的测试中,您是否有一些要共享的 ACC 参数值?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、
    对于80m ACC 类型的应用、您可以通过对检测配置进行一些更改来提高性能。 我们将向您提供更多详细信息。


    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、


    我们可以从何处准确地访问此处提到的"检测配置"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vagad、

    我在查看您的配置、我建议进行一些更改。 下面的配置中突出显示了这些差异

    sensorStop

    FlushCfg

    DfeDataOutputMode 1

    通道配置15 3 0

    ADCfg 2 1.

    AdcbufCfg 0 1 1

    %最好在感兴趣的范围(50m)内将 Rx 增益提高到大约40dB。

    ProfileCfg 0 77 2 5.30 52.68 0 15 1 256 6250 0 40

    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1

    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2

    增加每帧线性调频脉冲数的百分比有助于提高目标的 SNR 以及速度分辨率、从而更容易检测到目标。

    帧配置0 1 64 0 50 1 0

    guiMonitor 1 0 0 0 0 0

    %建议您降低 cfar 阈值、直至始终检测到物体。  但是、这会增加误报警率。 使用阈值、直到您满意为止。

    cfarCfg 0 8 4 0 5120

    %我已将您选择的 cfar 参数恢复为原始设置。 您的选择是否有具体原因?  您可以用相同的量更改两个阈值。

    cfarCfg 1 0 8 4 0 5120

    在范围维度中禁用%峰值分组、以增加检测到的目标数量。

    peakGrouping 1 0 1 224

    multiObjBeamForming 0 0.5

    sensorStart

    multiObjBeamForming 1 0.85

    上述更改应提高检测和可靠性。 有一个名为"短距离雷达(SRR) TI 参考设计"的应用手册、 您也可以从""访问该应用手册。 此应用的配置设计为80m。

    问题列表。

    根据几种情况,我有以下问题:

    请使用上述配置重试。  

    不能、检测灵敏度理论上独立于目标速度。 "最大不模糊速度"只是 雷达速度测量绕回的"目标的垂直度"(即从正值变为负值)。  

    3.最佳解决方案(避免检测雷达上方和下方的物体)是重新设计天线阵列、以最大限度地减小仰角视场(FoV)。 在默认天线配置中、仰角 FOV 约为10度。

    4.大多数检测点有效(不可能是噪音)。 除了为您正在寻找的应用重新设计天线、您还可以通过识别检测点的不必要特性来实施更高级别的算法来消除不必要的检测。 例如、如果检测点静止或具有低 SNR。 您还可以尝试计算物体与汽车的相对速度、并确定反射是否对应于任何重要的物体。

    5.是的。 请查看"短距离雷达(SRR) TI 参考设计"中的配置。

    谢谢。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    感谢您的详细回答。 我很快会尝试此配置并返回给您。 同时、我对天线阵列的重新设计有疑问。 您的具体含义是什么以及执行该过程的方法是什么。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vagad、

    对迟交的答复表示歉意。

    不同的应用需要不同的天线。 例如、远距离天线具有非常窄的视场和高天线增益。 短距离传感器具有更低的天线增益和更大的视场。

    通过设计满足特定要求的天线、您可以从雷达中获得更好的性能。

    此致、
    Anil