主题中讨论的其他器件:IWR1443、 TIDEP-0091
你好
我有一位客户想要针对水位 感应项目评估 IWR1443、而 TIDEP-0091希望提供他们想要实现的大部分目标。
对于初始 评估、他们希望使用 OOB 演示和毫米波可视化工具、因此您能否建议设置或提供 配置文件以实现与 TIDEP-0091类似的功能。
如果这一切正常、我们可以使用此 TI-Design 软件对评估板进行编程。
非常感谢
Bob 熏肉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我有一位客户想要针对水位 感应项目评估 IWR1443、而 TIDEP-0091希望提供他们想要实现的大部分目标。
对于初始 评估、他们希望使用 OOB 演示和毫米波可视化工具、因此您能否建议设置或提供 配置文件以实现与 TIDEP-0091类似的功能。
如果这一切正常、我们可以使用此 TI-Design 软件对评估板进行编程。
非常感谢
Bob 熏肉
尊敬的 Bob:
我已附上感应估算器快照和相应的.json 文件、您可以使用"Load Config"按钮将其加载到感应估算器中。 您需要使用感应估算器中的值修改现有的 OOB 演示配置文件(C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\profiles\profile_2d.cfg)之一、从而为 OOB 演示生成 profile_cfg。 我必须将.json 重命名为.txt、因为论坛不允许附加.json 文件。
请注意以下特殊注意事项:
| 最大速度(km/h) |
22. 请注意、该参数对于电平检测应用不重要、但 毫米波检测估算器需要一个值 来生成所需的线性调频脉冲配置。 |
| 速度分辨率(km/h) |
10. 请注意、该参数对于电平检测应用不重要、但 毫米波检测估算器需要一个值 来生成所需的线性调频脉冲配置。 |
特别注意事项:
此致
尼廷