This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:水位感应(TIDEP-0091)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, TIDEP-0091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617124/iwr1443boost-water-level-sensing-tidep-0091

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443TIDEP-0091

你好
我有一位客户想要针对水位 感应项目评估 IWR1443、而 TIDEP-0091希望提供他们想要实现的大部分目标。

对于初始 评估、他们希望使用 OOB 演示和毫米波可视化工具、因此您能否建议设置或提供 配置文件以实现与 TIDEP-0091类似的功能。

如果这一切正常、我们可以使用此 TI-Design 软件对评估板进行编程。

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我已附上感应估算器快照和相应的.json 文件、您可以使用"Load Config"按钮将其加载到感应估算器中。 您需要使用感应估算器中的值修改现有的 OOB 演示配置文件(C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\profiles\profile_2d.cfg)之一、从而为 OOB 演示生成 profile_cfg。 我必须将.json 重命名为.txt、因为论坛不允许附加.json 文件。

    请注意以下特殊注意事项:

    最大速度(km/h)

    22.

    请注意、该参数对于电平检测应用不重要、但 毫米波检测估算器需要一个值 来生成所需的线性调频脉冲配置。

    速度分辨率(km/h)

    10.

    请注意、该参数对于电平检测应用不重要、但 毫米波检测估算器需要一个值 来生成所需的线性调频脉冲配置。

     

    特别注意事项

    1. 在液位传感设计中、雷达传感器在每次由外部微控制器供电时都会进行基于单个线性调频脉冲的距离测量。 由于该应用中没有速度测量的概念、因此无论感测估算器生成的值如何、都会忽略线性调频脉冲循环次数参数并将其设置为2 (对于乒乓 ADC 缓冲器操作)。
    2.  TI 的 IWR1443 77GHz 液位变送 器功耗优化参考设计中使用的线性调频脉冲配置假设采样率固定为7.5MSPS、而传感估算器根据最大拍频计算所需的最小采样率。 因此、此处显示的线性调频脉冲配置与 TI 参考设计中使用的配置不完全匹配、但它提供相同的距离和距离分辨率。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/TI_5F00_Design_5F00_Level_5F00_Sensing_5F00_equivalent.json.txt

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    上述回答是否有助于回答您的问题?

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nitin

    现在、我正在研究这个问题、并观看培训视频。

    如何从传感估算器中获取线性调频脉冲设计值并将其加载到演示中?
    看起来我需要使用毫米波 SDK 构建一些内容、但我尚未解决。

    如果您有任何指针可以节省我一些时间、那将会很好。

    谢谢

    Bob 熏肉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我们没有工具可以将传感估算器输出转换为等效的 mmWaveLink API/OOB 演示 CLI 调用。 有关感应估算器输出和 SDK 演示 CLI 配置的重要注意事项、请参阅以下主题。

    e2e.ti.com/.../2283738

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    上述回答是否回答了您的问题? 如果是、您可以关闭此主题吗?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    由于缺乏活动、我将关闭此操作。 如果您需要有关此问题的进一步支持、请创建新帖子。

    谢谢
    尼廷