This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900问题与选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900, PGA309, PGA308, PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618850/pga900-question-and-selection

主题中讨论的其他器件:PGA900PGA309PGA308PGA300

大家好、

客户希望使用 PGA900 处理动态压力信号。  压力信号的频率为10kHz。

他希望 处理温度非线性补偿。  

PGA900无法满足客户的要求、因为压力 ADC 的最大输出采样率为15.6kHz。

根据客户的要求、您会推荐合适的器件吗?  PGA300、PGA308或 PGA309是否正常?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    PGA300本质上只是一个预编程的 PGA900、并且具有与 PGA900不适用于此应用的相同的模拟特性。

    我已通知负责 PGA308/309的应用工程师、他们应该能够就这些器件在客户系统中的兼容性为您提供更好的响应。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    好的。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    鉴于此线程的相关信息、PGA309和 PGA308应该能够满足这些要求。 您是否有关于信号链应用和规格的更多信息?

    最棒的

    Errol Leon
    应用工程师
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、

    感谢你的帮助。 但没有更多有关客户应用的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    由于似乎已经回答了这一点、我将关闭该线程。 如果您以后能够提供更多信息、请随时再次在此处发布、该主题将自动重新打开。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    是的、客户的问题已经解决。 感谢你的帮助。