请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PGA900、 PGA309、 PGA308、 PGA300大家好、
客户希望使用 PGA900 处理动态压力信号。 压力信号的频率为10kHz。
他希望 处理温度非线性补偿。
PGA900无法满足客户的要求、因为压力 ADC 的最大输出采样率为15.6kHz。
根据客户的要求、您会推荐合适的器件吗? PGA300、PGA308或 PGA309是否正常?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师