This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:TDC7201分辨率

Guru**** 2541510 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619488/tdc7201-tdc7201-resolution

器件型号:TDC7201
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好!
我有两个问题、如下所示。
1.如果在 TDC7201上使用16MHz 振荡器、分辨率会提高吗?
2.如果客户需要在联合收割机模式下从0ns 开始、如何实现它? 它是否需要使用两个 TDC7201 IC 工具?   产品设计 。


 
此致、
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    分辨率由内部振铃振荡器决定、不受外部时钟的影响。 然而、外部时钟被用来提供校准、此校准大大影响时序的标准偏差。 建议使用16MHz 外部时钟输入、以实现最高性能(最低标准偏差)。

    对于组合测量模式、测得的最短时间为250ps。 TDC7201数据表第8.2.2.1节"使用 TDC7201测量小于12ns 的时间周期"中介绍了如何实现此操作的概述。 这只需要一个 TDC7201器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    如果需要测量从0cm 开始、我们如何按以下块进行测量?

    谢谢您的建议。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    如果您打算使用超声波换能器、则无法测量距离换能器本身0cm 的物体、因为换能器仍在传输预期看到反射响应的时间。 为了测量"0cm"、您需要将传感器进一步重新设置、以便0cm 基准实际上距离传感器几厘米或更多。

    您能解释一下您的图表吗? 这是单个器件、每侧都有单独的发送和接收功能吗? 发射器是否朝屏幕顶部发射?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    现在使用 GP-21 *2件来执行0cm 测量,所以我需要确认 TDC7201是否也需要2件来实现0cm 测量。 感谢您的帮助和建议。

    下面是供您参考的真实产品。

    谢谢。

      

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我认为仍有一些误解。 该传感器是超声波传感器还是基于光的传感器? 是测量距离还是流量?

    在组合测量模式下、单个 TDC7201的最短时间测量被规定为250ps、但这是由于精度限制。 从技术上讲、测量的时间可能很小、但我们不会声称这一点、因为它不一定是准确的。 TDC7201的分辨率与 GP21相当、您只需要一个器件。

    此外、为了澄清这一点、TDC7201只是一款时间测量器件。 如果您需要超声波 AFE、则需要使用 TDC1000来驱动传感器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这是一种光基仪表产品应用、客户已经验证了 TDC7201的性能、但发现无法从0cm 开始测量距离。

    但 GP21可以使用2个单元来实现此功能、从而测量从0cm 开始的距离。

    因此、TDC7201仅从4cm 开始、对吧? 如果有任何其他方法、则可以满足规格要求?

    感谢您的建议和帮助。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    如上所述、由于 TDC7201上以组合模式进行的测量基于两个具有通用基准启动的单独测量之间的差异、因此从技术上讲、最小时间测量可以是任意小的。 但是、由于精度和精度的物理限制(GP21也受此影响)、我们无法声称能够测量0cm 或0cm。 如果您比较两个器件的数据表、您会发现分辨率非常相似、但是您只需要一个 TDC7201来测量最短时间周期。

    此致、