请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619488/tdc7201-tdc7201-resolution
器件型号:TDC7201主题中讨论的其他器件: TDC1000
您好!
我有两个问题、如下所示。
1.如果在 TDC7201上使用16MHz 振荡器、分辨率会提高吗?
2.如果客户需要在联合收割机模式下从0ns 开始、如何实现它? 它是否需要使用两个 TDC7201 IC 工具? 产品设计 。