请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2010 主席女士,
数据表中所述的设计要求、如下所示。
"为了正确感应环境温度和湿度、HDC2010必须远离 PCB 上的热源。 它一定不能靠近 LCD 和电池。"
HDC2010能否与 MCU 放置在同一电路板上? 如果是、HDC2010和 MCU 之间的安全距离是多少?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.