This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:用于短距离和长距离人类检测的毫米波

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654628/iwr1642boost-mmwave-for-human-detection-in-short-and-long-ranges

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642

您好!

我想了解哪些毫米波 EVM 更适合此应用、IWR1443和 IWR1642看起来非常接近。

我想以合理的精度(安全问题)检测重型设备附近人员的径向位置、速度将是一个额外的好处

短距离为20米、长距离为60米。

另一个问题是如何使全向天线实现360度检测、或者在这种情况下、我是否需要使用多个传感器?

是否有任何关于当前 PCB 天线的雷达波束外观的参考?

提前感谢

Sameh Ghobashy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sameh:

    我建议在 TI Resource Explorer 上查看新的人员计数演示:dev.ti.com/.../

    全向天线将是您的最终天线设计的一部分、但这种应用并不是绝对必要的、如人数统计演示所示。 传感器的战略性放置应能够围绕您感兴趣的检测区域进行映射。

    IWR1642升压转换器上的当前天线设计具有+/- 60度(总共120度)的视场、但可以通过定制天线设计来改善该视场。


    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Akash