请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443、 IWR1642
您好!
我想了解哪些毫米波 EVM 更适合此应用、IWR1443和 IWR1642看起来非常接近。
我想以合理的精度(安全问题)检测重型设备附近人员的径向位置、速度将是一个额外的好处
短距离为20米、长距离为60米。
另一个问题是如何使全向天线实现360度检测、或者在这种情况下、我是否需要使用多个传感器?
是否有任何关于当前 PCB 天线的雷达波束外观的参考?
提前感谢
Sameh Ghobashy