This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:手动焊接 LM35 TO-92S 时的高故障率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653396/lm35-high-failure-rate-with-hand-soldered-lm35-to-92s

器件型号:LM35

大家好、我们要求 CM 直接将线束手工焊接到 TO-92 LM35的引线上、从而制造线束。  我们看到高故障率。  我认为原因是组装过程中芯片温度过高(>150摄氏度)。  但是、当我观察到组装过程时、似乎是合理的(温控焊铁、驻留时间不是过长)。

我在数据表中找不到 TO-92的任何回流/焊接信息。

是否有其他人对此有过经验?   或者、是否有人可以提供一些有关 TO-92 LM35热/焊接的规格?

谢谢、

Chris Deckard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    让我来看看这个。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我发现了穿孔封装的以下通用指南:

    www.ti.com/.../snoa292j.pdf
    processors.wiki.ti.com/.../Package_Reflow_Profiles

    有关此 CM 的一些问题:

    1.您之前是否使用过此 CM、它们以前组装过类似的通孔封装。 有问题吗?
    2.我们所说的是哪种故障? 请提供故障说明。
    3.当温度降低时,此故障率如何变化?

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、感谢您的回复。  

    1)

    我们将此 CM 用于线束。  它们不擅长焊接、因为它们使用 大量具有焊杯的连接器。  焊接有源组件通常不在其范围内。  但是、请记住、为了焊接到可能具有塑料插件的连接器中、必须非常灵活地使用它们的技术。

    他们使用的是 Weller T201。  我确认它工作正常、并且上面有700F 尖端(假设60/40焊料)。

    这不是波焊过程。  这是使用烙铁的手动过程。  今天、他们收到了一批新的 LM35 (Mouser)货件。  他们使用5个传感器进行了测试。  2测试失败。

    2)

    故障模式可分为3种主要故障。  测试在施加+5Vdc 并使用 DMM 测量输出引脚的情况下进行。  室温约为18摄氏度、因此预期输出为180mV。

    模式1) DMM 读取较大的直流输出。  通常为~4V 直流或大约~2V 直流。  

    模式2) DMM 读数过高~ 300mV

    模式3) DMM 读取正确的输出(~180mV)、但当处理传感器时、输出会跳转(~300、高达1V)。  焊接连接良好、无短路、引线完好无损。

    3)

    我已经订购了10个左右的传感器、以便我可以在实验室中执行一些更可控的测试。

    在这一时刻,我们希望能有任何见解。

    谢谢、

    Chris Deckard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我以前没有听说过这种焊接导致的故障。 您应该自己组装一些器件、以确保正确。 也许可以前往现场使用相同的焊接设备、看看是否可以重复。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、我已经访问过该网站。  他们确实确认在 Weller TC201上使用700F 烙铁头。  我还让他们使用不同的焊台(具有可变热设置的 Weller)、结果相同。

    星期一我应该会收到一些传感器。  我会将它们加热到各种温度、以了解它们在什么温度下发生故障。  不过、这似乎是 TI 将提供的测试/知识。

    谢谢!

    Chris Deckard