大家好、我们要求 CM 直接将线束手工焊接到 TO-92 LM35的引线上、从而制造线束。 我们看到高故障率。 我认为原因是组装过程中芯片温度过高(>150摄氏度)。 但是、当我观察到组装过程时、似乎是合理的(温控焊铁、驻留时间不是过长)。
我在数据表中找不到 TO-92的任何回流/焊接信息。
是否有其他人对此有过经验? 或者、是否有人可以提供一些有关 TO-92 LM35热/焊接的规格?
谢谢、
Chris Deckard
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们要求 CM 直接将线束手工焊接到 TO-92 LM35的引线上、从而制造线束。 我们看到高故障率。 我认为原因是组装过程中芯片温度过高(>150摄氏度)。 但是、当我观察到组装过程时、似乎是合理的(温控焊铁、驻留时间不是过长)。
我在数据表中找不到 TO-92的任何回流/焊接信息。
是否有其他人对此有过经验? 或者、是否有人可以提供一些有关 TO-92 LM35热/焊接的规格?
谢谢、
Chris Deckard
您好、Kelvin、感谢您的回复。
1)
我们将此 CM 用于线束。 它们不擅长焊接、因为它们使用 大量具有焊杯的连接器。 焊接有源组件通常不在其范围内。 但是、请记住、为了焊接到可能具有塑料插件的连接器中、必须非常灵活地使用它们的技术。
他们使用的是 Weller T201。 我确认它工作正常、并且上面有700F 尖端(假设60/40焊料)。
这不是波焊过程。 这是使用烙铁的手动过程。 今天、他们收到了一批新的 LM35 (Mouser)货件。 他们使用5个传感器进行了测试。 2测试失败。
2)
故障模式可分为3种主要故障。 测试在施加+5Vdc 并使用 DMM 测量输出引脚的情况下进行。 室温约为18摄氏度、因此预期输出为180mV。
模式1) DMM 读取较大的直流输出。 通常为~4V 直流或大约~2V 直流。
模式2) DMM 读数过高~ 300mV
模式3) DMM 读取正确的输出(~180mV)、但当处理传感器时、输出会跳转(~300、高达1V)。 焊接连接良好、无短路、引线完好无损。
3)
我已经订购了10个左右的传感器、以便我可以在实验室中执行一些更可控的测试。
在这一时刻,我们希望能有任何见解。
谢谢、
Chris Deckard