我的客户需要一个作为独立单元运行的良好风扇控制器-因此无需 I2C 即可启动/无需 CPU 即可控制其功能。 请阐明 AMC6821是否可用于不带 CPU 的系统。 数据表显示:
“在配置寄存器1的开始位被置位('1')之前,器件不执行任何监控功能。”
不过 、我的理解是 AMC6821无需 CPU 即可使用。 根据产品文件夹: "自动温度风扇模式是一种智能闭环控制、可根据用户定义的参数优化风扇速度。 此模式允许 AMC6821作为独立器件运行、无需 CPU 干预;即使 CPU 或系统锁定、也可以继续控制风扇(基于温度测量)。 软件 RPM 模式是第二个闭环控制。 在此模式下、AMC6821会调节 PWM 输出、以在用户指定的目标值下保持恒定的风扇速度;也就是说、该器件充当风扇速度稳压器。 软件 RPM 模式还可用于使 AMC6821作为独立器件运行。"
希望该部件可以在没有 CPU 的情况下使用。 如果可以、我有一些后续问题:
· 我们应该在什么模式下运行?
如何设置过热故障的热限制?
· 我们如何设置自动模式的目标温度?
谢谢、John Garrett TI-AFA