This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821:它能否在不使用 CPU 的情况下运行?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC6821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653935/amc6821-can-it-operate-w-o-a-cpu

器件型号:AMC6821

我的客户需要一个作为独立单元运行的良好风扇控制器-因此无需 I2C 即可启动/无需 CPU 即可控制其功能。  请阐明 AMC6821是否可用于不带 CPU 的系统。   数据表显示:

“在配置寄存器1的开始位被置位('1')之前,器件不执行任何监控功能。”

不过 、我的理解是 AMC6821无需 CPU 即可使用。  根据产品文件夹: "自动温度风扇模式是一种智能闭环控制、可根据用户定义的参数优化风扇速度。 此模式允许 AMC6821作为独立器件运行、无需 CPU 干预;即使 CPU 或系统锁定、也可以继续控制风扇(基于温度测量)。 软件 RPM 模式是第二个闭环控制。 在此模式下、AMC6821会调节 PWM 输出、以在用户指定的目标值下保持恒定的风扇速度;也就是说、该器件充当风扇速度稳压器。 软件 RPM 模式还可用于使 AMC6821作为独立器件运行。"

希望该部件可以在没有 CPU 的情况下使用。  如果可以、我有一些后续问题:

·      我们应该在什么模式下运行?

如何设置过热故障的热限制?

·      我们如何设置自动模式的目标温度?

谢谢、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行研究并返回给您。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    根据我的读数、您需要在 POR 之后使用控制器/CPU 设置 START 位以启用器件操作。   

    "编程后、AMC6821可独立运行、即使没有微控制器的干预。"

    这意味着您需要首先配置器件。

    有关三种模式的说明、请参阅数据表第25页:

    • 软件 DCY 控制
    • 软件 RPM 控制
    • 自动温度风扇控制

    POR 时、默认为自动模式。   

    请参阅第27页、了解如何在自动模式下设置目标温度(例如、设置本地 TEMP-FAN 控制寄存器、远程 TEMP-FAN 控制寄存器和 DCY-RAMP 寄存器)。 )。

    开尔文