请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404EVM 您好!
我有一个 AFE4404EVM。 我安装了数据表后面的所有内容、但它不起作用。 该设置使用的是带 Windows 10笔记本电脑的 AFE4404EVM。 不过、似乎所有组件都已正确安装、但在连接电路板并运行 AFE GUI 时、未检测到它。 我已检查"Device Manager (设备管理器)"、USB 驱动程序似乎已正确安装、并已映射到 COM8。 GUI 启动正常、但一开始就会提示我以下内容:
与设备通信时出错
按"继续"模拟通信
按 Stop & Close (停止并关闭)退出
如果我停止并退出系统挂起、我可以进入"Simulate"、一切似乎都正常。
感谢你的帮助。
Allan