This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:我可以#39;t 连接到评估套件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653649/afe4404evm-i-can-t-connect-to-the-eval-kit

器件型号:AFE4404EVM

您好!

我有一个 AFE4404EVM。 我安装了数据表后面的所有内容、但它不起作用。 该设置使用的是带 Windows 10笔记本电脑的 AFE4404EVM。 不过、似乎所有组件都已正确安装、但在连接电路板并运行 AFE GUI 时、未检测到它。 我已检查"Device Manager (设备管理器)"、USB 驱动程序似乎已正确安装、并已映射到 COM8。 GUI 启动正常、但一开始就会提示我以下内容:  

与设备通信时出错

按"继续"模拟通信
按 Stop & Close (停止并关闭)退出


如果我停止并退出系统挂起、我可以进入"Simulate"、一切似乎都正常。

感谢你的帮助。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    是否在器件管理器中检测到 EVM 为"AFE44xx EVM"?
    如果不是、请按照以下开机自检中提供的步骤正确安装驱动程序。
    e2e.ti.com/.../1948383

    此致、
    Prabin